结果:找到"DP108 DP108T 声卡芯片 CM108",相关内容1000条
- DP108替代CM108高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片
- 声卡芯片DP108的基础上,原厂推出优化升级版DP108T声卡芯片DP108是一款完全替代CM108的高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片。方便的USB即插即用的兼容性,用户可以快速创建易用性,高质量和便携式USB音频产品基于高度集成的单芯片解决方案。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部****或音频DSP可以通过连接到DP108I2S的脚作进一步处理。3个GPIO引脚可与客户附加价值的应...
- 所属专栏: 器件替换 标签: DP108 DP108T 声卡芯片 CM108 发帖人:dnsj518 发帖时间:2022-09-27 13:53:00
- SI522与恩智浦RC522读卡芯片区别开发资料
- 相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为16mASi522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522/ZS3801/WS18502.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/MIFARE4.增加ADC模式,低功耗自动寻卡,该模式为4.5uA5.相比其他国产,功耗更低。6.有原理图,PCB设计...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 13.56MHZ 读卡芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-03-11 13:53:00
- NFC简介/SI512超低功耗NFC读卡芯片
- NFC是一种近场通信,通过短距离无线连接实现电子设备双向交互通信。NFC采用电磁耦合感应技术,工作频率再13.56Mhz,需要任何许可证。NFC三种模式:1.读写器模式:在主动模式下NFC终端可以作为一个读卡器。发出射频场去识别和读、写别的NFC设备信息。2.卡模拟模式:和主动模式下相反,此时NFC终端则被模拟成一张卡,它只在其他设备发出的射频场中被动响应,被读写信息。如手机NFC开锁3.点对点模式(双向模式):NFC终端双方都主动发出射频场来建立点对点的通信。相当于两个NFC设备都处于主动模式。NFC的优点:功耗和成本低,安全性高!NFC读卡芯片-SI512主要特性:1.支持读写模式与卡模...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NFC 读卡芯片 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-01-14 10:09:00
- SI52213.56MHZ实际测试资料
- 13.56MhzSI522兼容MFRC522的资料以及对比性Si522(超低功耗13.56M芯片)是一颗专门替代替代RC522FM17522,PIN对PIN,完全软硬件兼容。相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为16mA)。Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522。2.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 13.56MHZ 读卡芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-09-11 14:03:00
- CI523替代FM17510/FM17520/FM17550小体积13.56MHz非接触式读写卡芯片
- CI523是动能世纪有限公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片。CI523完全集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/B卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A/B兼容的应答器信号。数字部分处理理ISO14443A/B帧和错误检测(奇偶&CRC)。CI523读写卡芯片与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C或UART模式之一,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 13.56MHZ读卡芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-06 16:01:00
- CI52213.56MHZ读卡芯片技术支持资料
- CI522称之为13.56MHz技术新革命!目前在13.56MHz领域内,各家所用封装和尺寸都有所不同,但是大致都是以QFN32为主,本次向大家介绍的这款是QNF16封装的,在体积上更加小巧。能够为客户节省更多的空间也能让客户的产品更加的小型化!Ci522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/MIFARE。无需外围其他电路,Ci522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 13.56MHZ 读卡芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-29 11:54:00
- 陵阳CameraSPCA2281D+ES8218EUSB摄像方案,为网红直播增加色彩
- 苏州顺芯原厂与陵阳CameraSPCA2281D达成协议研发出高清画面/完美音质+ES8218EUSB摄像方案,直播声卡,为网红直播增加色彩!深圳锦宏世纪科技李工2881671130苏州顺芯ES8218/ES8218E24位8-96KHZ采样率,单通道,低功耗,立体声,音频ADC模拟转数字芯片!总谐波失真加噪声为-85dB,信噪比为95dB!ES8218针对遥控器,语音录音,蓝牙音频传输,2.4G无线音频传输的市场很广泛,获得广大客户的认可!1.8V-3.3V的工作电压!我司为苏州顺芯科技的国内授权代理商,价格美丽,技术到位,发货速度特快!苏州顺芯DAC系列:ES7134ES7144ES71...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ES8218E 单路ADC芯片 直播声卡方案 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-26 10:11:00
- SI522是一款与MFRC522更低功耗的非接触式读卡器13.56MHz芯片
- Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM5222.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。Si522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC144443A/MIFARE兼容卡和应答机的信...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHZ 读卡芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 11:44:00
- USB音频解决方案芯片--DP108
- DP108是一款完全替代CM108的高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片。方便的USB即插即用的兼容性,用户可以快速创建易用性,高质量和便携式USB音频产品基于高度集成的单芯片解决方案。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部解码器或音频DSP可以通过连接到DP108I2S的脚作进一步处理。3个GPIO引脚可与客户附加价值的应用软件访问的增值应用。DP108的产品特性:2声道DAC与耳机放大器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: usb音频 dp108 cm108 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-15 14:20:00
- 求购声卡芯片或PCB板
- 各位大侠,请问谁家做声卡芯片或声卡半成品,要求带LINE线路输入,带立体声混音,线路模拟输入,音频模拟输出,免驱模式,可以加QQ996678250或LL81902005微信谢谢!祝商祺!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 产品需求,声卡芯片必须带立体声混音及LINE输入 发帖人:孤独守卫 发帖时间:2017-11-23 10:25:00
返回